This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.895万:需要有关隔离直流-直流转换器的建议

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579116/ucc28950-need-suggestion-on-isolated-dc-dc-converters

部件号:UCC2.895万

尊敬的各位:

我的一位客户在48V-12V,50A和24V-12V,50A两种隔离设计上工作,都是用于汽车应用的,我们需要帮助推荐合适的经济高效的IC,它可以满足此规格的良好性能,并且还需要帮助分享上述规格的任何密切参考设计/EVM,非常感谢。

阿拉文德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind,

    查看UCC2.895万-Q1产品,我没有看到您列出的规格的任何特定参考设计,但请查看以下内容:
    PMP5726 www.ti.com/.../PMP5726