This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2开关正向转换器的控制器

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579121/controller-for-a-2-switch-forward-converter

在“线程:LM5015”中讨论的其它部件

我有一个双交换机正向拓扑设计,但我需要一个合适的控制器来进行闭环控制。 以下是规格:VIN = 36 - 48V DC,Vout1 = 24V DC (1A时),Vout2 = 12V DC (1A时),5V DC (0.1A时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenneth:

    您可以考虑LM5015...

    kr)
    Vincenzo