This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS6.1046万:5V输入至12V,200mA输出允许?

Guru**** 2587805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579063/webench-tools-tps61046-5vin-to-12v-200ma-out-allowable

部件号:TPS6.1046万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我希望在150-200mA的电流下将5V输入电压提高到12V输出电压,并认为TPS6.1046万是最简单的选择,而且工作正常,但WEBENCH设计师说它不兼容。 据我所说,数据表意味着它应该起作用。 我是否错过了一些东西?

负载将是一个外部传感器,由12伏侧的开关控制。

Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于该设计,峰值开关电流超过数据表最小限值0.6A,因此不能可靠工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢John,这就是我所错过的。