This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:温度系数/ LP5907漂移

Guru**** 2464510 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907, REF3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578595/lp5907-temperature-coefficient-drift-of-lp5907

部件号:LP5907
主题中讨论的其他部件: REF3030REF3330

大家好,

这是LP5907的问题。

客户希望将此器件用作ADC的电压参考。但我在数据表中找不到有关LP5907的温度系数或温度漂移的任何数据。

请您提供这些数据吗? 或者,您能否告诉我LP5907的内部参考是否为低漂移 (<50ppm/C)?

谢谢!

Joel Li

joel-li@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP5907被视为'通用低压降电压调节器',它没有任何规格可使其被视为'精密电压参考'。

    典型的LP5907 Vout vs温度(标准化为25°C)如图7中的数据表所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    我是所有系列和并联电压参考的应用联系人。 您能告诉我更多有关该应用程序的信息吗,以便我能为您提供最佳的零件推荐吗?

    如果您正在寻找低功耗和小型封装,我们的最佳选择是 REF33xx 系列。

    此致,Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    谢谢!

    实际上,客户需要一个非常低的成本参考。 由于LP5907的漂移高达55ppm,也许我们还需要查找参考。似乎REF3030是唯一的选择,这里的REF3330价格仍然很高。

    你认为是这样吗?

    谢谢!

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Donald Jones:

    谢谢你。

    但在LP5907的任何数据表中都找不到此数据。

    我们是否有一些输出漂移低于20ppm/C的LDO?

    谢谢!

    Joel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    我同意您的看法,REF3030是我们在55ppm/C (0至70C)下最具成本竞争力的解决方案。  

    还需要注意的是,电压基准与LDO不同,具有较小的初始电压容差。 对于REF3030,在给定数据表条件下出厂时的初始精确度为0.2 %。  

    此致,Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "。 但 在LP5907的任何数据表中都找不到此数据。 ..."

    因为'Tempco'超出标准线性电压调节器定义,包括LP5907。

    但是,'Tempco'电压参考的标准保证规范

    www.ti.com/.../voltage-reference-products.page