This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7741万-G1:在太阳能应用中使用BQ2.7741万-G1

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578993/bq27741-g1-using-bq27741-g1-in-solar-application

部件号:BQ2.7741万-G1

您好,

我们正在将我们的一个板与太阳能电池板连接起来,这 种配置可以从太阳能和电池运行。 假设我们的蓄电池 已完全耗尽,我们不想从太阳能电池板承载负载,直到电池没有3-4 %的SOC。 我的问题是,我能否依靠一个SOC读数来开启负载,因为当负载关闭时,它 将消耗 几毫安,但否则通常会消耗700毫安和2安培的脉冲电流。应采用什么正确方法来避免 电源不足的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须测试2安培的脉冲电流是否会将蓄电池电压降至低于系统关闭(终止)电压。 该仪表使用平均电流来估计SOC,因此如果您的平均电流非常低(远远小于2A),则如果存在短2A突发电流,则依赖仪表中的SOC可能会出现问题。