This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5951:LP5951 3.3 的输入

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579046/lp5951-input-for-the-lp5951-3-3

部件号:LP5951

我们刚刚发现了一个不需要的情形,它可能会影响我们的其中一个设计。 更具体地说,我们正在使用您的LP5951 3.3 来调节3.3V数字电源信号。 我们刚刚发现,此组件的输入(在某些意外情况下)可能下降到3V。这是否会影响  组件的功能? 我想在监管方面的表现会越来越差,但有多少呢? 何时可以预期在将3.3 V传输到输出时会出现完全故障? 提前感谢您的密切支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Santiago,

    是的,根据定义,低输入电压将强制输出电压超出调节范围。

    超出规定的距离直接取决于通过LP5951的电流大小:Vout =(Vin - VDO )

    VDO由内部通道PMOS晶体管的RDS (接通)确定,这样RDS (接通)= (250mV/150mA)= 1.667 欧姆

    如果负载电流接近零mA,则:Vout = Vin

    如果负载电流接近150mA的最大值,则:输出电压=(输入电压-(1.667 欧姆x 150mA)=(3.0V - 250mV)= 2.750V

    如果负载电流接近 75mA时的中点,则:输出电压=(输入电压-(1.667 欧姆x 75mA)=(3.0V - 125mV)= 2.875V

    由于LP5951的最小工作电压为1.8V,电压为3.0V的器件将不会出现任何完全故障或停机。

    但是...  只要Vin <(Vout + Vdo),Vout就会跟踪Vin下降的情况