This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED驱动器

Guru**** 2395265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577756/led-driver

AM正在构建原型以驱动20 W LED条带。具有RGB和白色。 需要使用PWM来控制开,关,调光等。是否有现成的TI驱动器板。 (由于时间限制,准备就绪)。  

谢谢Sriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要知道我们是否有一些信息,我们需要更多信息。 请提供:

    -输入电压范围

    -每个LED的VF以及每个颜色字符串对应的系列LED数量

    -每个字符串所需的LED电流

    -您要使用的PWM调光频率

    如果您能提供,我或另一位同事可以了解我们的情况。

    谢谢!

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clint
    感谢您的回复
    LED规格为
    VF:16-18V
    如果:700mA

    我们正在查看每串12至16个LED。
    PWM频率:灵活

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,在700mA下,LED串总电压为16V至18V? 要确定所需的拓扑结构,您可以给出输入电压范围吗?

    谢谢!

    彩色