This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478轻载波纹

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578990/lm3478-lm3478-ripple-on-light-load

部件号:LM3478

尊敬的先生  

我在轻负载下达到500mV纹波输出电压  

当输出电流为130mA时,LM3478可以配置到CCM

请问如何使用小输出电流(Iout=50mA)将LM3478配置到CCM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    通过使用 更大的电感电感器,您的转换器将在CCM中以较低的输出电流工作。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Eric

    感谢您的回复
    您有Excel计算器吗?
    我无法使用工作台来优化原理图

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    很抱歉我没有。 Simulation可能能够为您提供更多信息。 您可以从 www.ti.com/.../snvmaw8下载模型
    谢谢