This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:备用电池容量检查

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579089/bq40z50-r1-reserve-battery-capacity-checking

部件号:BQ40Z50-R1

大家好

在我的项目中,当RSOC向0 % 报告时,我希望保留1.2 Wh。 我们正在检查不同负载下的保留容量(20 % ,50 % ,最大功率的80 %)。

我设置的保留容量为120cW。  但是,在80 % of max power (RT)(最大功率(RT))期间,仅保留900mWh。

从TRM,此参数由放电率补偿。

注:在20 % of max power (RT)(最大功率(RT))期间,保留1.2Wh。   

      负载模式= 1 (电源)

      负载选择= 3 (平均电压x平均电流)

巴西

J.C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JC:

    使用气体测量>> IT Cfg在CWH中设置储备CAP-CWH。 您可以在此处设置所需的保留容量。