This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4719万:需要您的建议来优化解决方案

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579088/tps54719-need-your-suggestion-for-optimising-the-solution

部件号:TPS5.4719万

您好,

需要您的建议来优化解决方案

TPS5.4719万
输入:3V至5V
输出0.85v @ 4Amps
电感器:1uH
输出容量:0.1uF + 1uF + 47uF + 100uF + 100uF + 100uF (全陶瓷)
输入:100uF陶瓷

1.      建议切换频率  低于频率是否适合在最小/最大输入电压和输出负载下操作设备?
答       RT=100k提供400kHz切换频率

2.      如何选择频率补偿组件以获得良好的瞬态响应?

此致,

公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用Webench设计工具来计算您的设计。  它位于产品页面上的工具和软件文件夹中:

    您只需使用它提供的设计(它建议使用1.1 MHz切换频率)。  如果要修改它以匹配输出过滤器,您可以编辑值并使用"重新补偿"工具调整您的补偿。  或者,您可以使用数据表公式来设计电路。  要进行补偿,您需要使用pspice平均模型对其进行建模,该模型也可在上面的链接中找到。