This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.514万:将Vo4调节到3V6

Guru**** 2367430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579048/tps65140-adjusting-the-vo4-to-3v6

部件号:TPS6.514万
主题: TPS6.51万中讨论的其他部件

 

大家好,团队

 我正在努力在信息系统中将MAX1531ET替换为TPS6.514万PWPR。

 

这将驱动 7英寸TFT双极显示屏,需要以下电压:

+16V,-7V,10.4V和3.6V (典型值

 

查看TPS6.514万数据表时,我发现Vo4在内部经过调整,可通过两个电阻器产生3.3V电压。 我 想放置一个外部电阻器来将线性 输出调整为 3.6V。

 

问题:

 

  • 您认为实施过程中有任何问题吗?

  • 两个内部FB电阻值是多少,因此我们可以尝试设置外部电阻器来重新调整电压? 从数据表中提取的附加图像。

 

如果您能快速返回,我将  使用我们的EVM测试此功能,我将不胜感激

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Raphael。

    电阻分压器值为96k (从参考接地)和163.7k (从FB4到参考)。 但硅中电阻器的精度非常依赖于过程。 电阻器的比例将保持不变,但该值在20 % 或左右的范围内变化。

    因此,我不建议将VOUT4的串联电阻添加到FB4。

    此外,从FB4到基座的电路更多,这很可能使这种情况无法实现。 到目前为止,我没有在工作台上测试它,但从设计上看,它看起来并不令人乐观。

    此致,
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Raphael,

    还有一条评论:
    如果3.6V电源用于面板的VCOM,我建议使用TPS6.51万而不是TPS6.514万,因为它具有集成的VCOM缓冲器。 VCOM电压使用VCOM缓冲器的优点是对VCOM上正常出现的电流峰值的快速反应时间。

    如果不需要TPS6.51万上的3.3V稳压器,请通过将ENR连接到GND将其禁用。 将基座和FB4连接到VIN是一个好的做法。

    此致,
    布里吉特