This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD1.538万F3:通过TMS320F2.8027万F触发MOSFET,不带驱动器

Guru**** 2602745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578769/csd15380f3-triggerng-of-mosfet-through-tms320f28027f-without-driver

部件号:CSD1.538万F3
主题中讨论的其他部件: TMS320F2.8027万F

尊敬的先生/女士:

我正在为我的应用使用TMS320F2.8027万F微控制器。 我是否可以 在不添加任何驱动器的情况下通过控制器的GPIO引脚直接触发CSD1.538万F3 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    病毒,
    MOSFET非常坚固,只需保持恒定的Vgs,这样,只要TMS320F2.8027万F可以应用至少2.5Vgs的栅极偏压,并且不超过10V的最大Vgs,我看不出为什么不能使用它。