This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.591万:PWRHOLD引脚高电平

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578966/tps65910-pwrhold-pin-gigh-level

部件号:TPS6.591万

大家好,

我有一个关于PWRHOLD引脚高级的问题。

TPS6.591万数据表将显示

 第8页:PWRHOLD 引脚已连接VRTC或GND。

 第11页:PWRHOLD引脚的输入电压范围是1.65 - 5.5V

第15页:输入高级为1.35 - VCC7。

显示SWCA139b示意图检查表

 P4:PWRHOLD 引脚已连接VRTC或GND

PWRHLD引脚连接到VRTC或GND。  不是5V或GND。

正确吗?

此致。

Mitsuharu Iwasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwasaki-san,您好!

    两者都能正常工作。

    将PWRHOLD与VCC7绑定可以降低VRTC上的负载,这对于在低功耗模式下只能提供100µA Ω 电源的TPS6.591万x器件非常有用。

    此致,

    Rick S.