This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM3488:WEBENCH设计工具中LM3488的频率含义是什么?

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578963/webench-tools-lm3488-what-does-the-meaning-about-frequency-for-lm3488-in-webench-design-tools

部件号:LM3488

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我不知道 WEBENCH设计工具中LM3488的频率的含义。

如下图所示:

感谢所有的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是转换器工作的切换频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John,
    因此,如果我使用70kHz频率来打开/关闭输出电压(80V),切换频率必须为70kHz?

    感谢您的支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您的问题是什么。 特定转换器可能具有固定频率,但大多数可通过外部组件进行调整。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我会详细研究。

    感谢您的帮助!