This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.2907万:TPS2.2907万的开关特性

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577912/tps22907-switching-characteristics-of-tps22907

部件号:TPS2.2907万
主题 :TPS2.2908万中讨论的其它部件

您好:

我想检查TPS2.2907万的测试条件。

在数据表中,6.8 切换特性:VIN = 1.1V

我们可以发现打开时间为81us (Rload=500 ohm,Cload =0.1uF时)

但在TPS2.2908万数据表中。

7.6 切换特性:VIN = 1.0V

我们可以看到接通时间为493us (Rload=10 ohm,Cload =0.1uF时)

因此,我想检查它在Rload = 10或500欧姆时是否具有相同的测试条件结果?

他们使用不同重载条件的特殊原因是什么?

再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kay Chen53:

    我想检查它[tps2.2907万]在Rload = 10或500欧姆时是否具有相同的测试条件结果?

    1. 数据表中有一个图(图16),具有以下测试条件
      • VIN = 1.1V
      • Cin = 1uF
      • 加载=.1uF
      • Rload = 11欧姆(这是最接近10欧姆的测试)
      • 室温= 25C
    2. 根据此图解,11欧姆负载的接通时间约为150us
    • 有关如何确定接通时间的信息,请参见图22

    最佳,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Nick:

    再次感谢您的回复,我的客户的应用程序需要接通时间小于50us,请问是否有任何相对负载开关规格可以满足此要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在正在研究这个问题,您能否澄清一些其他要求以缩小可行的零件范围?

    输入电压:

    最大连续电流要求:

    接通电阻 最大值:

    您是否需要任何特殊功能,例如:反向弯曲保护,快速输出放电或引脚滞后

    最佳,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开机时间<50us有多种选择。

    http://www.ti.com/product/TPS2.293万A

    - 1.4V时~25us开启时间

    http://www.ti.com/product/TPS2.291万A

    -4.5us 1.5V接通时间

    请注意,这些部件的工作值与TPS2.2907万稍有不同(例如:输入电压)。

    最佳,

    尼克