This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2065万-Q1:扩频

Guru**** 2464560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578943/tps62065-q1-spread-spectrum

部件号:TPS6.2065万-Q1
主题: TPS6.2067万-Q1中讨论的其他部件

您好,

我正在寻找具有扩频功能的5V至3.3V DC/DC。

我从TI网站上找到了TI的TPS6.2065万-Q1,但该器件似乎是3MHz固定类型。

TI是否有其它合适的汽车器件?

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!

    TPS6.2065万-Q1具有内置时钟抖动:
    为了降低较高射频段中开关频率谐波的噪声级别,TPS6.2065万-Q1和
    TPS6.2067万-Q1器件具有内置时钟抖动电路。 振荡器频率使用稍作调制
    子时钟导致时钟抖动为6 ns (典型)。

    此功能是否足以满足应用程序的需要?

    此致

    卢博米尔