This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.303万EVM-658:TPS6.303万EVM-658的输入电流范围

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578954/tps63030evm-658-the-input-current-range-of-tps63030evm-658

部件号:TPS6.303万EVM-658

你(们)好

我的客户购买的TPS6.303万EVM-658使用锂离子电源电压并调节3.3V,0.04A输出。

问题是当锂离子电压下降到3V以下输出电压3.3V但电流为350mA时,电流对于他的设计来说太大,当输入电压<输出电流增加时,如何解决这个问题?

谢谢

星号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Star:

    客户对该应用的规格是什么:

    • 输入电压范围
    • 输出电压;3.3V
    • 输出电流:40mA?

    如果输入电压>输出电压,在客户测试过程中输出电流是40mA还是350mA?

    客户对EVM做了哪些更改?

    此致

    卢博米尔