This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5142万:TFT - LCD功率规格

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578320/tps65142-tft---lcd-power-spec

部件号:TPS6.5142万
主题中讨论的其他部件: TPS6.515万TPS6.5154万

大家好

您是否介意询问 TPS6.5142万 和TPS6.515万?

我们的客户正在寻找符合以下 规格的多输出调节器:

<TFT - LCD电源规格>
车辆识别码(VIN):3.3V
AVDD:9.6V/14.2mA
VCOM:3.9V(*)
VGH:18.0V(*)
VGL:-6.0V(*)
*关于 这些当前值,我们 现在正在确认。

那么,TPS6.5142万和TPS6.515万是否适用于上述规格?
(我们估计TPS6.5142万 和TPS6.515万 适用于上述规格。)
您能否向我们提供您的建议?

那么,与TPS6.5142万和TPS6.515万相比,TPS6.5154万是否也具有可支持性?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团队成员

    如果您有一些意见,请告诉我们吗?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!

    您能告诉我们更多有关目标应用程序的信息吗? 与TPS6.5142万中的背光驱动器相比,客户是否需要更多的功能?

    对于您给出的规范,如果不需要背光驱动器,我建议使用TPS6.515万,如果您的板上有可用的GPIO ,则使用电阻分压器或PWM-DAC从AVDD生成VCOM电压(有关详细信息,请参阅SLVA763 www.ti.com/.../slva763)。
    如果需要WLED驱动器,我建议使用TPS6.5154万,与TPS6.5142万相比,它还具有可编程VCOM。

    此致,

    Diaara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diaara San

    感谢您的回复!
    我们认为 背光驱动器不是必需的,因此TPS6.515万适合我们客户的规格。
    只是为了以防万一,我们想向您发送我们客户的规格,因此是否可以 直接发送数据?(或E2E上的私人消息)
    我的电子邮件地址如下:
    电子邮件地址: matsumoto-h@clv.macnica.co.jp

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,您好!

    感谢您与我们分享您的电子邮件地址,我会告诉您如何向我发送规格。

    此致,

    Diaara