This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5261万-1:接地

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578567/tps65261-1-grounding

部件号:TPS6.5261万-1
主题中讨论的其他部件:TPS6.5261万TPS7A8300

您好,

我正在对 TPS6.5261万模拟和数字使用两种不同的接地。

分离两个接地的接地技术应该是什么?  

我当前使用的是两个接地之间的FBMJ1608HM180NTR铁氧体磁珠。

 铁氧体磁珠的电阻值应是多少?

我正在使用TPS7A8300 LDO我需要哪种类型的接地才能在主板中使用模拟或数字接地?

谢谢
Ashutosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为您说的数字接地应该是电源接地(PGND)。
    我建议您先参考数据表或EVM布局中的图70布局示例,在顶层使用PGND的独立模拟GND, 模拟GND单独连接到顶部的散热垫GND,两个GND也通过一些通电孔连接到底部。
    如果您想通过0欧姆电阻在AGND和PGND之间进行单连接,我建议至少使用0805尺寸。

      顺便说一下,请发布另一个有关TPS7A8300的主题, 以便一些人 可以获得并 回答您的问题。
     
    巴西,
    玉昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yuchang,

    感谢您的回复。

    是的,当我说数字接地时,它意味着PGND。
    我还有一些疑问:-

    1.散热垫需要连接到模拟GND或DGND?
    在数据表的图70中,我可以看到它正在连接到AGND和PGND。
    我认为应该是AGND,请确认一次?

    2.如果我使用铁氧体磁珠技术,那么这是否是一个好的选择? 我正在使用FBMJ1608HM180NTR,这部分用于在两个GND之间分离。
    还可以吗?

    谢谢
    Ashu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1.散热垫需要连接到模拟GND或DGND?
    在数据表的图70中,我可以看到它正在连接到AGND和PGND。
    我认为应该是AGND,请确认一次?
    通常,它也是芯片sub-GND和PGND,
    我们将AGND信号连接到它。不要将AGND和PGND与大平面一起制作,以防电源高频噪声容易耦合到模拟信号。

    2.如果我使用铁氧体磁珠技术,那么这是否是一个好的选择? 我正在使用FBMJ1608HM180NTR,这部分用于在两个GND之间分离。
    还可以吗?
    ——很实际,作为我个人的经验,这是好的,主要是为了降低成本,使用0欧姆代替。但很抱歉我们没有这方面的经验。

    巴西,
    玉昌