This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:门限

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578509/lm5060-q1-igate-limit

部件号:LM5060-Q1

您好,

如果门针脚对地短路,电流是否受限30uA?
如果是,LM5060-Q1的Igate如何受限?

我们的客户希望将4个Nch MOSFET连接到LM5060-Q1的栅极引脚。
在这种情况下,栅极驱动器是否约为6uA/FET?

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    栅极 由24uA额定 电流源提供。  因此,如果您有4个FET,电流将根据每个FET的Ciss而在它们之间分配。  在每个栅极上使用10欧姆栅电阻器。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brian San:

    感谢您的回复。
    能否告诉我为什么使用10欧姆门电阻?
    如果我们不使用此电阻器,是否有任何问题?

    此致,
    柳枝