This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4171万:验证蓄电池管理电路,包括卡热器IC和仪表

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577857/bq24171-to-verify-a-battery-management-circuit-including-cahrger-ic-and-gauge

部件号:BQ2.4171万
主题中讨论的其他部件: BQ28Z610BQ2.417万BQ2.4172万

尊敬的各位:

我正在设计电池管理电路,包括充电器和量表IC;bq2.4171万 + bq28z610。

我计划为1节锂离子电池充电。

我还需要通过I2C将电池的SOC发送到MCU。

我有一些问题:

1-我选择的IC是否正确? IE bq2.4171万 + bq28z610?

2-应将RT 103AT连接到电池的什么位置? 消极方面?

此致,

拉苏尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq2.417万,bq2.4171万和bq2.4172万充电器之间的区别:

    充电电压:

    bq2.417万:4.2 V固定

    bq2.4171万和bq2.4172万:可调节

    bq2.4171万与JEITA兼容,但可与其他型号兼容

    如何在这些IC之间进行选择?

    此致,

    拉苏尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否提供您的电池规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    1节锂离子电池
    3.7 V
    2500 mAh

    谢谢!

    拉苏尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rasool
    端接电压为4.2 ?如果是,BQ2.417万是您应用的理想选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Alen,
    如何在JEITA兼容和不兼容之间进行选择?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题:
    是否有用于bq系列IC的仿真软件?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rasool,

    抱歉,我们没有模拟工具。但您可以参考我们的EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rasool,

    如果您没有特殊请求,则无需JEITA。NO-JEITA (BQ2.417万)正常。