This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4335万-2A:是否可以将TPS5.4335万A WEBENCH相似器用于TPS5.4335万-2A

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578512/tps54335-2a-is-it-possible-to-use-tps54335a-webench-similator-for-tps54335-2a

部件号:TPS5.4335万-2A
主题中讨论的其他部件: TPS5.4335万A

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用TPS5.4335万-2A。

他想计算薪酬组成部分,但很难。

根据E2E的帖子,计算起来很舒服。  

e2e.ti.com/.../37.995万

我认为TPS5.4335万A WEBENCH设计可以用于TPS5.4335万-2A。

正确吗?

感谢您的巨大帮助。

此致,

信一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi,

    是的,您可以进行TPS5.3445万A WEBENCH设计,这两个部件相互兼容。

    BRS,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Ryan

    感谢您的回复。

    我让我的客户将WEBENCH TPS5.4335万用作TPS5.4335万-2A。

    此外,还指定了有用的TPS5.4335万-2A WEBENCH设计。

    我试着让WEBENCH TTEAM做好准备。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一