This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.375万:降压转换器输出电压调整

Guru**** 2582355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578493/tps23750-buck-converter-output-voltage-adjustment

部件号:TPS2.375万

你(们)好


我有一个关于TPS2.375万的问题。


我将使用降压转换器配置TPS2.375万。

我想通过将输出电压设置为12V来进行测试。

在某些情况下,需要调试输出电压。


您能告诉我设置输出电压的公式吗?

谢谢你。

最好的餐厅

Tyler Cheun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tyler,

    反馈分压器应设置为可容纳1.5V电压,如数据表第19页所述。 例如,在引用EVM时,这意味着1.5V=(VOUT xR5)/(R5+R6)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。