This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.835万-R1:LED引脚

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578526/bq78350-r1-led-pin

部件号:BQ7.835万-R1

大家好,我对BQ7.835万-R1 IC上的LED针脚有疑问。

第一个问题是LED针脚是漏极开路还是CMOS? 那么,如果不使用针脚,我该怎么办? 我是将它们留在那里,还是需要将它们接地? 如果我需要接地它们,我是否需要在每个LED引脚上添加电阻器?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LED输出为漏极开路,如果未使用,应连接至VSS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ThomasCosby 说:
    LED输出为漏极开路,如果未使用,应连接至VSS。[/QUOT]

    您好,感谢您的回复。 我可以问一下我们的建议背后的理论或理由吗?

    另外,我们的一名学校实验室技术人员建议将100k欧姆电阻器连接到每个LED引脚,以接地未使用的LED引脚。 这是否也是适当的方法? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以保持输出打开,连接到VSS或使用下拉列表到VSS。 我们建议直接或通过下拉菜单将输出连接到VSS,以帮助增强ESD和EMI的稳定性。 开口引脚提供了便于感应的端口。