This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CubeSat电源:升压调节器

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578406/cubesat-power-supply-boost-regulator

我们有一个1-U CubeSat项目。 对于电源,我们希望使用2个连接频谱实验室的UTJ电池,每个电池的额定VOC为2.6 ,Vmpp为2.3。 我们的电源内核将由2 x系列连接的1.865万锂离子电池组成,提供额定7.4V直流电源总线。 我们需要确定解决方案,以提供提升直流-直流转换,从而提高PV电池的标称4.6V直流电压,从而使电池管理系统IC能够处理电池的充电管理。  如果有机会讨论在轨低地球轨道功率管理解决方案,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我的理解,输入电压范围为4.6V~5.2V,输出电压约为6V~9V。什么是输出电流升压调节器(蓄电池的充电电流)?