This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM350K钢制/ NOPB @ 3A输出电流的压降电压

Guru**** 2374630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1084, LM1085, LP3856, LM138, LM338, LM323-N, LM350-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578202/dropout-voltage-of-lm350k-steel-nopb-3a-out-out-current

 

零件号:LM350K钢/NOPB (无法选择)

LM350K 钢制/ NOPB @ 3A输出电流的压降电压。

我能给出的最小电压是什么,以获得5.0 V @ 3 A

其他设备,具有5伏可调输出@ 3A,To-3钢封装。
最小可能的压降电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Madiwalesh,

    LM350最小工作输入电压,以确保3A输出=输出电压+3V = 5.0V+3.0V = 8.0V

    这将导致K (to-3/NDS)封装中的6W (3A x 3V)耗散。 需要一个散热器。

    我建议您考虑使用降压SMPS,因为它可以提供卓越的效率(更少的热量)。

    如果需要线性调节器,以下是一些具有较低输入电压至输出电压 要求的选项:

    LM1084 - 5A低压降正稳压器

    www.ti.com/.../LM1084

    LM1085 - 3A低压降正稳压器

    www.ti.com/.../LM1085

    LP3856 - 3A快速超低压降线性稳压器

    www.ti.com/.../LP3856

    LP3873- 3A快速超低压降线性稳压器

    www.ti.com/.../LP3873

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢   

    感谢您的建议。 你提出的建议是我们提出这个问题的原因。 我们面临的限制 是,我们已经拥有采用LM350K钢/NOPB (To-3钢)金属罐封装的板,输入电压为9.0 V。我们计划插入具有SMPS (降压)的PCB,并将9.0 v降至最低。 在为LM350K钢/NOPB供应9.0 V之前。由于主板已经存在,因此无法更换,我是否可以获得任何具有较小跌落但(至3钢)金属罐封装的设备

    我能否获得LM350K钢/NOPB的压降电压或(所需的最小值)与电流驱动的图表??



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "...我能得到一个压降电压图..."

    是的,从LM350数据表...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以获得任何具有较低出水率的设备,但(ROS-3钢)金属罐包装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    To-3封装中可提供至少3A电流的每个TI稳压器列表:

    部件号

    说明

    最小输入电压-输出电压

    LM138

    LM138 5A可调节调节调节器

    3.0 V

    LM338

    LM338 5安培可调稳压器

    3.0 V

    LM323-N

    LM323 3安培5伏正稳压器

    2.5 V

    LM350-N

    LM350 3A可调稳压器

    3.0 V

    LM323的外观略低一些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。我们来看看。