This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.0056万:TPS4.0056万损坏

Guru**** 2325560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578232/tps40056-tps40056-damaged

部件号:TPS4.0056万

你(们)好

采用TPS4.0056万设计并正在测试。

设计规格如下。

-输入电压范围:20V~36V

-输出电压范围:0.2 ~ 30V

跟踪电压范围:0.2 ~ 2.5V

使用SS / SD针脚进行开/关控制时出现问题。

跟踪电压从0.2V至2.5V不等,输出电压高达30V。

此时,如果使用TR以2.5V打开/关闭SS / SD引脚,TPS4.0056万将会损坏。

我还不知道问题的原因,需要帮助。

设计参考"PMP5583"。

请回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设当您将电压设置为30V时,该VIN在36V左右? 您能否与我分享一个示意图? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为36V,输出电压为30V。
    在测试中,输出电压 在 12V以下没有问题,但TPS4.0056万仅在输出电压为15 ~ 30V时才会出现。(@无负载)
    请注意,打开/关闭输入电压时没有问题,但仅在使用ENABLE (ss / SD)操作时才会出现问题。
    随附原理图。
    感谢you.e2e.ti.com/.../8304.SCHEMATIC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否解释"控制器损坏"的说法? 它是否不再工作? 针脚12/SW是否对地短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     

    感谢您分享您的示意图。  如Matthias所述,您能否详细说明IC上的损坏情况。

    抓取二极管上的DVM设置并测量VSW和GND之间的值。  当红色电缆接在开关黑色接地时,读数应为~0.7V。  另一种方式是。  另外,请检查两个FET的门到源。  读数不应在两个方向上都有短处。

    我已经回顾过,我关心的一件事是R45。  当高压侧打开时,由于低压侧FET的dv/dt咬接,这可能导致交叉传导。  请将R45从4.7R更改为0r。

    我最好奇的是,这是...

     

    重新启动时,您是否将SS/SD完全拉至GND?  重新启动时是否正确接合SS?  即SS是否正在重新启动?

     

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回复。

    “SW”,“Ilim”,“Boost”针脚似乎短路。
    这在重复测试中是相同的。

    1.在"SW"引脚的瞬态测试期间,确认电压超过Vin电压。

    2.将R45改为0OHM不能解决问题。

    3.重新启动时SS / SD似乎工作正常,但我们将再次检查。
       有必要检查重复测试是否导致问题。

    谢谢你。