This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:使用USB到GPIO USB接口对EEPROM进行编程

Guru**** 2465510 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578639/lp8860-q1-programming-eeprom-with-usb-to-gpio-usb-interface

部件号:LP8860-Q1

我正在尝试使用USB到GPIO USB接口设备对LP8860-Q1的EEPROM进行编程。  我尝试了可用的GUI软件,它一直说适配器未连接。  我在另一篇文章中发现GUI软件不是为Windows 7 64位构建的,因此我下载了Fusion Digital Power Designer软件,我正在使用SMBus/I2C工具。  我尝试了许多不同的设置,我发送的任何请求都得到了答复。  

我是否应该使用任何特定设置或其他软件?  我的最终目标是使用Visual Studio程序来编写EEPROM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jason:

    TI的GUI软件设计用于与MSP430微控制器通信,后者反过来为LP8860Q1器件提供I2C/SPI接口。 因此,如果您尝试直接连接到LP8860Q1,GUI软件将不能独立工作。

    LP8860Q1具有标准I2C/SPI接口,因此实施此接口的任何硬件/软件都应能够访问LP8860寄存器。 在启动任何I2C/SPI事务之前,请确保为LP8860Q1的VDD和VDDIO/EN引脚通电。 希望这有帮助。

    此致,

    辽卡