This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:无LCD显示

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578018/bq20z655-r1-no-lcd-display

部件号:BQ20Z655-R1

我可以使用BQ评估软件与原型板进行通信,但我遇到了一些问题,如下所示:  

1.我无法让液晶屏显示任何条形。  我在Cfg C位中设置了LCD模式,LCD似乎接线正确。  

2.包装输出针脚上没有电压。

3.温度测量值极高,我看到OT放电(OT1D)标志位设置。  我没有任何TS电路,所以这是从IC内部读数中分离出来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kyle:

    再次感谢您发布此信息。 请检查热敏电阻的操作配置A设置。 TEMP1,TEMP0应设置为0,0以仅使用内部温度传感器。 如果使用外部热敏电阻设置,则如果未填充,则会读取非常高的值。

    查看您通过电子邮件共享的屏幕截图,我认为您有默认设置(使用外部TS1输入),这将导致您看到的高温。

    在出现LCD问题时,您是否能够分享您的原理图?  如有需要,请通过电子邮件分享。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,

    这适用于温度设置并清除了OT1D。

    谢谢!
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kyle:

    很好。 要关闭此线程,在LCD线路中添加上拉电阻使显示器工作。

    如果您有任何其他问题或遇到任何其他问题,请告知我们。

    谢谢!

    Phil