This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4075万:CHG和PGOOD输出汇电流

Guru**** 2529420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578735/bq24075-chg-and-pgood-output-sink-current

部件号:BQ2.4075万

团队,

作为BQ2.4075万的快速说明,两个单独引脚的输出汇电流数据表中的15 mA绝对最大规格(因此,最大总电流为30 mA)?  或者两个引脚之间的电流总共是15 mA (Ichg + Ips良好< 15 mA)?

请告诉我。

谢谢!

Phil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Phil:

    绝对规格指每个引脚的15mA。

    谢谢。