This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR2.363万-Q1:WSON软件包的TSS最小值

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577777/lmr23630-q1-tss-min-value-of-wson-package

部件号:LMR2.363万-Q1

我们在数据表P7中找到了WSON封装的TSS典型值(6ms)。

请告诉我们WSON软件包的TSS最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kura-san,

    WSON封装中此设备的最小软启动时间为~5ms。  

    此致

    Brani