This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2962:如何订购自定义OVP值

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2962, BQ2947, BQ2961, BQ7718, BQ7716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578723/bq2962-how-to-order-custom-ovp-value

部件号:BQ2962
主题中讨论的其他部件: BQ2945BQ2947BQ2961BQ7718BQ7716

BQ2962数据表显示,可以以50mV为增量获得3.85V至4.6V的任何OV值。  但是,我看不到您自己的站点上提供的大多数OV值用于购买/样品。  在哪里可以找到OV值大约为4.0V的BQ2962?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我建议您就此与当地的TI销售办事处联系。 如果您没有TI销售办事处,则很遗憾,您只能使用已发布的设备。 在OVP保护器方面,我们提供了大量bq2962以外的保护器,您可以从中了解其中一个是否适合您的需求。

    例如:bq7718,bq7716,bq2947,bq2945和bq2961。

    谢谢

    米格尔