This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.425万:BQ2.425万 -功能和寄存器配置保留

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578686/bq24250-bq24250---capabilities-and-register-configuration-retention

部件号:BQ2.425万
主题中讨论的其他部件: BQ2.5892万

您好,

我正在实施BQ2.425万,但我有一些问题,在过去的帖子或数据表中都找不到。

1)此充电器的电池容量是否存在问题(数据表中注明的温度除外)?  该项目将是一个重复使用型想法,将有一个预期容量为10Ah的单个单元。  从对话中,听起来他们的单元是1S3P配置,要将单个单元分开可能很困难。  这意味着潜在的30Ah容量,是否担心将其用于如此大的容量?  该项目旨在用于低电流应用(2安培的内或外)。

我已经阅读了6小时的默认自超时,因此我理解需要禁用此功能才能达到完全充电所需的持续时间。

2)电池是第二次使用,因此其调节电压目标为4.1V。  这将需要调整寄存器#3 VBATREG。  问题是我无法理解如何正确配置寄存器以获得4.1V稳压电压。  我假定任何VBATREG寄存器设置为true都表示4.44 最大VBATREG的偏移。  根据寄存器中的默认值(640mV/40mV/20mV = 720mV偏移)和4.2V的默认稳压电压,我不理解如何将此寄存器设置为达到4.1V。  配置的正确方式是什么?

3)由于我将使用I2C进行配置(我不打算使用看门狗),因此在BQ2.425万 (易失性与非易失性)断电时是否保留寄存器?  或者,如果断电,是否需要对其进行配置?

感谢您对这些问题的支持!

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Wayne:

    30Ah电池组应该工作正常,但如果使用2A充电电流,则需要很长时间才能充电。 充电时间的粗略估计是充电容量/充电电流* 1.3 ;这意味着一个30Ah的电池组大约需要19.5 小时充电。 bq2.425万上的安全计时器只能达到9小时,因此如您所述,需要禁用它才能为深度放电的电池完全充电。 如果您希望在应用中使用安全计时器,我们提供的其它充电器解决方案具有可达20小时的安全计时器,例如bq2.5892万。 如果您的应用需要考虑充电时间,此充电器还可以提供高于2A的充电电流。 我建议对30Ah的电池组执行完整的充电循环,并验证确切的充电时间,以确定20小时是否适合您的应用。

    对于4.1V的充电调节电压,您需要通过I2C修改REG02[7:2]= 1.111万b。

    关于寄存器保留,只要蓄电池电压高于蓄电池UVLO阈值(最低2.3V)或VBUS低于VBUS UVLO阈值(最低3.6V),I2C寄存器将保持其内容。 这意味着,如果您的电池所连接的电压高于2.3V,则I2C寄存器将保留其值,即使VBUS已断开。 如果电池深度放电或电池组上的保护器在没有适配器的情况下打开,则主机在启动时需要通过I2C对寄存器进行重新编程。 如果您的系统上装有燃油表,则可以使用此表来确定何时在电池电压达到2.3V时有序地关闭系统。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。