This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:VDD vs阈值电压

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3890, TPS38

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578032/tps3890-vdd-vs-threshold-voltage

部件号:TPS3890

大家好,

我想澄清一下TPS3890的Vdd与阈值电压的比较。

在图表下方,有一个标称Vdd列。

但是,如果我正在使用TPS38.9025万器件,我是否可以使用3V3 Vdd? 施加的Vdd是否影响阈值电压?

谢谢!

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jared,

    标称Vdd列是指特定版本要监控的电源电压。 对于其中任何一种设备,1.5V至5.5V之间的电源电压将为设备供电,但感应电压是设备实际监控的电压。 您可以对TPS3890-25使用3.3V Vdd,但感应负通阈值仍为2.4V,正通阈值为2.414V。 这意味着您必须确保2.4V是您想要监控的,即使是为3.3V设备供电。

    如果您的问题得到了回答,或者您需要其他任何东西,请告诉我。 谢谢!

    -Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    感谢您的回答! 如果我不想使用感应针脚监控电压,而只想使用MR针脚来创建延迟,会发生什么情况。我应该如何处理感应针脚?

    最佳,
    Jared
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared,

    在这种情况下,您要使SENSE保持在设备阈值以上(因此不会出现重置条件),以便在您的情况下使用Mr.强制重置,使SENSE保持在2.4V以上。

    -Michael