This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1169万:最小电流设置?

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578329/tps61169-minimum-current-setting

部件号:TPS6.1169万.

嘿,倒角;是否有针对零件的最小电流设置(例如最大RSET值)建议?  我们正在尝试的是达到更像1000:1的合同比率;所以我们的想法是使用额外的并联电阻器和HA PFET来覆盖范围中较高的电流部分 (可能是20mA,低至200uA?0,然后断开,因此我们剩下1-3K范围内的电阻器,可覆盖从200uA到2uA的范围。  问题/问题是,零件实际控制的电压有多低;对于这种低端,是否有建议向RSET引脚或任何其他添加滤波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要看一下,精度会随着低占空比PWM输入变为非线性。 我将在下周星期三之前回复您。

    此致,
    Randy