This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3985:如果设备发生故障,则故障状态是什么?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578634/lp3985-if-device-failed-what-would-be-the-failed-state

部件号:LP3985

您好,

LP3985-LED用于驱动5mA的2.5。 如果输入电压为7V,略高于6.5V的绝对电压,将会发生什么情况。 是否失败? 如果没有,它在不损坏设备的情况下可以承受的最大电压是多少?

如果设备发生故障,则故障状态是什么(输出开路,输出对地短路或输出对输入电压短路)?

谢谢。

-YY

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您越过AbsMax评级部分,可能无法正常工作,或者该部分 可能出现故障。

    最可能的故障模式是:

       1)输入电压与输出电压短路(快速上升输入电压)

      2) Vin对地短路。 (缓慢上升的输入电压)

    如果Vin电源有足够的电流储备,则'Vin对地短路'只会持续几秒钟,然后联结导线将熔断。