This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.12万:tps6.12万是否可以支持600mA/3.6V输出?

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578146/tps61200-can-tps61200-support-600ma-3-6v-output

部件号:TPS6.12万

需要驱动2个控制器和10个LED。 大约600mA / 3.6V输出。

使用3.7V/1200 mAh电池。  

TPS6.12万 (不是6.1201万或6.1202万)是否能够执行此操作?

我在数据表上看到了Iout-Vin图,但其额定电压为1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的电池电压为3V~4.2V,输出电压为3.6V,因此您应该使用降压-升压转换器,而不是升压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您早上的快速回复。

    TPS6.12万具有内置降压调节功能。

    是否可以支持600mA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS6.12万的降压模式效率很低,因此我不建议将此器件用于您的应用