This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:LP8860不带升压控制器

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578485/lp8860-q1-lp8860-work-without-boost-controller

部件号:LP8860-Q1

您好,Sirs:

客户希望将LP8860与外部升压直流转换器配合使用。

如果我们不使用LP8860的内部升压控制器,LP8860是否仍然正常工作??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP8860支持非自适应升压操作的群集模式,并可使用外部电源提供LED高压侧电压。

    在这种情况下,LP8860仅作为LED驱动器工作(不带增强功能),有关LED驱动器的某些功能在此 模式下不起作用。

    -无亮度斜坡控制

    -不能使用PWM输入。 只需亮度寄存器

    -无抖动

    -无混合或电流调光

    您能否告诉我您的客户信息,例如mane,位置,应用产品,销量,开发计划?

    我们有基于地区的独立应用程序工程师,因此如果我们了解此信息,我们将能够提供更好的支持。

    谢谢!