This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.835万:使用bqProduction和HPA169进行质量生产

Guru**** 2394165 points
Other Parts Discussed in Thread: BQPRODUCTION

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578328/bq78350-massproduction-with-bqproduction-and-hpa169

部件号:BQ7.835万
主题中讨论的其他部件:BQPRODUCT,,

大家好,主要是Thomas Cosby,

我们希望使用BQ8.735万对包装进行编程和校准

我使用 EV2300和HPA169 RefB 板测试了多个版本的BQProduction。

我可以在bqz容器中选择工作站,选择设备,转至配置VTI  ,但我无法保存配置。

之后,我可以启动测试,但我会获取消息,说明目标设备与目标bqz不匹配。

BQ8.735万是否有特定版本的bqProduction?

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael
    bqProduction有一个特殊版本支持bq7.835万-R1。 我将与您脱机联系。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom

    提供的版本现在可以与bq7.835万-R1一起正常工作

    谢谢!

    因此,我们还使用bq7.835万,而对于这种较旧的固件,即使您可以选择此芯片,bqProduction也无法工作。

    是否还提供了特殊版本?

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧版本是否为bq7.835万 0.06 v? 哪些不适用于该程序? 我得测试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们实际上从我们的制造商0.06 那里收到了我们的所有电路板
    在其中一些设备上,我们使用0.06 固件,其中一些设备更新到R1,包括参数。
    在您提供的最新软件上,可以选择v 0.06 ,但如果您尝试刷新非R1,则会显示协议错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用较旧的固件测试了bqHiCellProduction工具,并获得了相同的结果。 我已通知工具组将其修复。