This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5037万:温度稳定性和PSpice模型

Guru**** 2373210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577945/lm25037-temp-stability-and-pspice-model

部件号:LM2.5037万

大家好,

 

-在DS第9页中,COMP PIN上有1V发生器。 在哪里可以找到有关该放射源温度稳定性的信息?

- COMP引脚中的内部上拉电阻器5k的温度稳定性是什么?

从检测到UVLO到OUA,OUTB断开连接的响应时间是多少?

PSpice模型是否详细到足以包含上述答案?

 

此致

 

埃贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Egon,我已经联系了相应的应用工程师,他会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Egon:

    -在-40C-125C的温度范围内,1 V阈值在0.7V-1.2V (额定1V)之间变化
    数据不可用
    虽然没有直接的数据,但我们可以从COMP得到一个粗略的估计,即65纳秒。 Comp信号需要通过PWM比较器和内部栅极驱动器传播,而UVLO信号需要通过PWM逻辑和内部栅极驱动器传播。 延迟的主要部分是门驱动器传播延迟,因此我想说UVLO至输出延迟可能已关闭或略低于65ns。
    -模型通常不考虑寄生元素/过程变化,这可能会导致不准确。

    此致,
    王新