This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC3.4063万A:查找与MC3.4063万A相似但输出电压更高的IC。

Guru**** 2533290 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578531/mc34063a-find-a-ic-which-one-is-similar-to-mc34063a-but-having-higher-output-voltage

部件号:MC3.4063万A
在“线程: LM5002”中讨论的其它部件

在我们的案例中,需要使用直流/直流升压转换器从低输入电压(8V,100kHz)生成高输出电压(80V,100kHz)。 在MC3.4063万A数据表中,最大输出电压比我们的要求低40V。  是否有其他IC 可以满足我们外壳的输出电压?

感谢所有的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否公布您的输入电压范围和输出电流要求? 我假设您希望转换器在100 kHz的频率下工作,而teh输入电压标称为8V dc,输出电压为80 V dc,正确吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是我们的要求。
    输入电压范围为(4V ~ 12V,100kHz),输出电流必须大于500mA。


    感谢您的支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4-12 V直流,非交流100kHz?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查这些选择。 请告诉我其中一项是否适合您。

    www.ti.com/.../step-up-boost-products.page
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我将详细描述我们的案例。 我们想要增强由VCO生成的高频方波信号(8Vpp,100kHz),并需要高电压和高电流输出信号来驱动压电致动器。 是否有其他IC可以提升高频方波信号?

    再次感谢您的支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将是一个不同的应用程序。 它不属于非孤立的DC/DC论坛。 也许通用放大器和其他线性或电机驱动器可能更好。 您可以尝试在这些论坛上发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的建议!
    在其他方面,也许我们可以在振荡电路之前将8V直流信号升至75V直流。
    是否有任何DC/DC升压转换器可用于将8V直流升压至75V直流? 输出电流必须超过500mA。

    是否可以使用LM5002?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅上面提供的链接。 它具有直流/直流转换器解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,非常感谢。