This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702:/EN引脚电流

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV702
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578407/tlv702-en-pin-current

部件号:TLV702

您好,使用TLV7.0233万DBVR

我正在使用10k电阻器将/EN拉至Vin
但是,输出电压仅为1.3V
当我使用1k电阻器上拉/EN时,电压高达2.9V
最后,当我将/EN缩短为Vin时,我获得所需的全部3.3V输出
规格表显示EN引脚只需要小于1uA,所以我感到困惑,请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kurt,

    为避免潜在的混淆,让我们提前清理针脚名称。 "/EN"是一种写入"NNOT ENABLE"的方式,这意味着当"/EN"与GND连接时,TLV702的输出已启用。 TLV702具有一个EN引脚,这是相反的逻辑。 当EN连接到电压高于0.9V时,将启用输出。

    EN是TLV702的数字输入。 输出电压与EN上的电压不会变化。

    大多数情况下,LDO未达到其设置输出,是由于输出上的压降或无意偏置路径造成的。 偏压路径可能来自负载(特别是负载具有多个电压轨输入时),甚至可能来自焊后未正确清洁的通量路径。 为了帮助调试,您能否提供Vin,Vout,EN和Iout的示波器截图?

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan
    是-对不起,我指的是EN NOT /EN。
    Vin线有来自蓄电池的3.80V清洁信号。 输出电压为干净的1.32V。
    EN LINE显示这种奇怪的波形;如果我将EN上拉电阻从10K更改为100欧姆,这种波形就会消失。

    [img]i64.tinypic.com/.../IMG]

    <ahref="http://tinypic.com?ref=55groh" target="_blank"><imgsrc="i64.tinypic.com/55groh.jpg" border="0" alt="由TinyPic"></A>托管图像和视频

    http://tinypic.com/r/55groh/9

    i64.tinypic.com/55groh.jpg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    联机显示此波形 。i64.tinypic.com/55groh.jpg
    Vin稳定在3.80V
    输出电压稳定在1.32V
    如果我将EN拉线更改为100ohm而不是10k ohm,EN波形消失,输出电压为适当的3.3V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有任何负载或任何其他部件连接到电路:仅蓄电池,Cin,Cout,调节器和EN引脚通过10k连接到Vin。 这是EN引脚波形。 输出电压仍不正确(1.64V)。

    i65.tinypic.com/2urb2as.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请取消此TT。 组件安装不正确:(.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kurt,

    我很高兴您发现了问题。 如果您将来需要任何帮助,请随时联系我们。

    非常恭敬,
    Ryan