This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:放电期间RSOC跳转40 % -> 0 % (定制板)

Guru**** 2366750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578653/bq40z60-rsoc-jump-during-discharge-40---0-custom-board

部件号:BQ40Z60

我的定制主板基于参考设计,采用2s锂离子配置。 在大多数情况下,一切都正常,除了RSOC在正常使用期间会发生跳转。 请看一下此屏幕截图吗? 我也附加了.srec文件,以便于检测错误。 这不是一次性的错误,我总是可以用我的数十块主板来复制。

e2e.ti.com/.../firmware_5F00_2017.02.24.srec.zip

提前感谢!

Zoltán

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zoltan,

    客户是否进行了学习周期并使用我们的GPC工具来查找他们所使用的细胞的最佳化学ID匹配? bq40z60EVM是否具有相同的行为? 我将查看您的src,但需要几天时间才能深入了解。