This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4172万:BQ2.4172万 DPM

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578305/bq24172-bq24172-dpm

部件号:BQ2.4172万

尊敬的先生:

我使用BQ2.4172万作为我们的电池充电器。 适配器电源为最大30W。

目前,我们正在为电池充电,而系统正在使用17W负载。

我们的电池充电器规格:Ichmax=2.6A,用于2S2P电池。 (电池Pmax= 4.2V*2.6A= 21.8W)

我们仅监控740毫安( 约7瓦)的ICH电流。  

对于适配器最大30W限制,它仍有13瓦,为什么ICH受到限制?

此外,一旦 关闭系统负载(17W),ICH将变为2.5A。  

这是否受IDPM限制? 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,路西法
    可能在IINDPM中,请提供您的示意图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查看下面的示意图

    www.clouding.com.tw/.../bq.jpg

    对于IDPM,我是否应该修改RAC电阻器?

    另一方面,我们检查了电池充电器记录(ICH 2.6A, Iprechg=i-term=260mA),我们发现充电时间为8小时,达到94 % ,在700mA时停止。i-term应为260mA,为什么要提前切断充电? 出什么问题了吗? 韩文。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您可以修改RACSET电阻器。

    请测量所有引脚电压(如下所示),并提供布局。

    针脚上有电压
    SRN:
    参考3.297
    ISET 0.123
    OVPSET 1.03
    TS
    FB
    VACSET 0.45
    TTC 3.296