This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq2.4113万:通过LTC1479连接以获得低噪声PowerPath管理体验?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578518/bq24113-connected-via-a-ltc1479-for-low-noise-powerpath-management-experiences

部件号:bq2.4113万

大家好,  

我正在开发无线电源传输电池充电系统。 是否有人曾将BQ2.4113万与LTC1479配合使用? LTC1479的数据表建议使用LTC1511/LTC1510,1510,但我想利用bqSwitcher预调节和包含的封装大小。

问题是WPT和相关降压转换器往往会给电源和回路接地平面增加明显的噪音。 我通常会运行通过LDO连接的传感器+处理器,直接从BQ2.4113万的充电线路上断开,这样,在充电时,LDO将接收~4.2V,而当无线电源关闭时,LDO将接收电池上仍有的任何电压(例如~ 3.7V)。 遗憾的是,当将此方法应用于一组新的,更敏感的传感器时,来自传感器+处理器的记录信号被噪音破坏。

因此,我正在尝试通过两块电池和一个LTC1479将电池充电电源路径与电池电源路径分开。 我的想法是,通过这种方式,可以更好地将直接连接无线电源的路径与连接敏感电子设备的路径分开。

感谢您可能提供的任何信息。

此致,

格雷戈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有结构图? LTC1479不是无线电源设备。 在您的系统上不清楚。  

    您的充电要求是什么? 您似乎只在为1秒配置充电。  

    对于充电器,您是否正在考虑独立充电? 或者您是否可以使用I2C?

    您可能可以使用具有电源通道功能的充电器。