This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:是否可以将3.3V系统与此燃油表配合使用?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ3060, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578624/bq34z100-g1-can-i-use-3-3v-system-with-this-fuel-gauge

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQ3060

你(们)好 以前,我们在电池中安装了bq3060。 这些电池组没有内部上拉电阻,因此我们放置了5.1Kohm电阻器,将SMBus线上拉至3.3V。

现在,我们的制造商将bq3060更改为bq34z100-G1。 在这些电池组中,I2C线路上的上拉电压可达到2.4V。

现在,当我的器件与bq34z100-G1进行通信时,高电压约为2.8V。

我想知道这是否会损坏燃油表?  

我提出这个问题是因为发生了奇怪的事情:我使用了这些bq34z100-G1电池组中的一个电池组已有一个月了,没有发生任何坏情况。 现在,我尝试将另一个具有bq34z100-G1的电池组连接到我的设备,它在一段时间后就炸过了MCU。 我只连接了I2C线路和接地。 当我将电池组与EV2300连接时,电池组工作正常,但我不敢将其连接到我的另一台设备。

有人能给我建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SCL和SDA引脚可支持高达5.5V的电压。 我们通常在参考设计中将它们拉至3.3V,因此2.4V或2.8V不会损坏设备。 如果您的上拉电压为2.4V且您的测量电压为2.8V,则其他一些东西也必须将信号拉高。 我会试着找出这种引体向上的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq34z100-G1主板将其电压提升到2.4V,我的主板将其电压提升到3.3V,结合起来,电压为2.8V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只需要一组上拉。 我会删除其中一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,但问题是bq3060的电池组没有上拉,因此我无法从主板上卸下上拉,它也必须与旧电池组一起使用。
    我想我别无选择。