This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.75万EVM:尝试通过bqEVSW对SENC进行编程时出现错误代码52

Guru**** 2533480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578378/bq27500evm-error-code-52-when-trying-to-program-senc-through-bqevsw

部件号:BQ2.75万EVM

您好,

每次尝试使用bq2.75万_1_20.senc对BQ2.75万EVM进行编程时,bqEVSW都会输出以下错误代码:

"编程失败! 错误代码=52"

EV2400和EV2300接口板均会出现这种情况。 我运行的是bqEVSW的0.9 版本.................92。

是否有人知道此错误代码的含义?

提前感谢您的帮助!

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andrei

    您使用bq2.75万是否有任何特殊原因? 该器件非常旧 ,且为NRND。我建议使用bq2.751万或bq2.752万。

    您能否检查以确保设备未密封? 是否可以从设备中提取senc并重新编程? 尝试对芯片进行编程时,确保IC上的电压高于3V。 此外,您是否可以共享您尝试编程的srec?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    感谢您的回复。 我必须使用bq2.75万,因为它集成在我支持的现有客户系统中。

    是否有任何方法可以从ROM模式检查设备是否已密封? 由于我不确定闪存处于什么状态,我不想退出ROM模式,以免将仪表压扁。

    我可以提取SENC文件并将其重新编程到量表中。 但是,我无法对TI为bq2.75万/BQ27501提供2.7501万提供的任何SENC文件进行编程。

    以下ZIP文件包含我尝试编程的所有SENC文件。 它还包含我从设备中提取的SENC文件:

     e2e.ti.com/.../BQ2750X_5F00_SREC_5F00_files.zip

    谢谢!

    安德烈