This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Survey DC/DC LED驱动器

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578495/survey-dc-dc-led-driver

主题中讨论的其他部件:TPS9.2691万TPS9.2691万EVM-752

您好,先生,

我们有LED驱动程序请求。

您能否帮助提供符合以下规格的解决方案? 谢谢!

1.   输入电压25.4V直流,输出电压27-48V直流可以调节(控制信号分别为0至3.0V)。 如果IC不能直接调整其输出电压,我们可能会自行添加额外的电路。

   2,输出电流:0-4.7A。

   3.建议Vcc=12伏。

4.   电流模式控制,主MOSFET电流可按周期受限。

   预期工作频率:100kHz-200kHz。

6.   软启动功能。

7.   最好具有输出OVP和输入UVP检测功能。 当输入UVP为自动恢复类型时,输出OVP需要锁定。

8.   对脉冲负载的良好动态响应(请参阅3D电视模式下的LED电流)。

9.   封装:SMD型,SOIC或其他。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我建议您查看TPS9.2691万以了解升压配置吗?
    您还可以试用EVM TPS9.2691万EVM-752。

    谢谢!