This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:编程UART波特率

Guru**** 2394265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578316/bq76pl455a-q1-program-uart-baud-rate

部件号:BQ76PL455A-Q1

团队,

是否可以将波特率保存为125kb/s作为默认值??

我想启动系统并以125kb/s的速度运行

重新启动系统时,当前状态为250kb/s。

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marco:

    是的,寄存器值可以存储到EEPROM中,因此它们将成为新的默认值。 这样,在启动后,125KHz可以成为默认波特率。 但是,请注意,发出COMM_RESET时,波特率将更改为250kHz,主机需要使用此波特率才能继续与设备通信。

    我希望这能回答你的问题。

    此致,

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    荷兰,
    还有一个问题,BQ76PL455A-Q1 GUI是否可以将波特率更改为默认125kb/s?
    当我将IC波特率更改为125kb/s时,启动BQ76PL455A-Q1 GUI,并选择COM端口和通信关闭。
    有没有办法解决此问题?
    Marco