This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ50.0215万EVM-648:关于Tx和Rx之间的距离

Guru**** 2394265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577979/bq500215evm-648-about-distance-between-tx-and-rx

部件号:BQ50.0215万EVM-648
主题中讨论的其他部件:BQ5.1025万EVM-649,BQ50.0215万

您好,

能否告诉我Tx线圈和Rx线圈之间的距离?
我的客户 正在评估 bq50.0215万evm-648和bq5.1025万evm-649。
客户觉得A和B的距离越近,效率越高。
客户取下丙烯酸盘,将其拿近。
但是,效率下降了。
请告知线圈的正确距离。
e2e.ti.com/.../5811.bq500215.pdf</s>50.0215万

此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以获得信息吗?
    我将附加波形。
    如果您需要更多信息,或者 我应该 澄清我的评论,
    请告诉我。
     
    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在TX端,线圈到接口的距离为2 mm +/- 0.5 mm —MP-A5中等功率TX的规格。 拆下不建议使用透明盖,装置不能在这种配置下运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比尔桑,

    感谢您的支持。
    我明白说了。
    让我再问你一件事。

    您是否有关于Tx和Rx之间距离和效率的材料?
    可以告诉我吗?

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yusuke San
    效率因所用RX线圈类型及其安装方式(其周围的金属)而异。
    EVM通过线圈到线圈的距离(Z距离)进行的效率测量将随着距离的增加而降低。 由于上述差异,具有EVM性能的测量将与最终客户产品不同。
    随着线圈到线圈的距离增加,TX线圈电流也会增加,以产生更大的磁场,从而提供相同的功率。 电源输出相同,但电源输出将会上升。 额外损失分为两类。
    线圈电流较高,开关损耗,DCR损耗等导致功率部分损失。
    由于更大的磁场造成的损失,如果磁通量线未断裂,则不是损失。 但是,更大的磁场现在可以在更大的区域内进入更多的金属,从而导致更高的损耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比尔桑,

    感谢您的支持。
    您 的解释很容易理解。
    您是否有资料或白皮书  说明Tx和Rx之间的距离和效率?
    我想知道 你解释的公式。

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yusuke San
    要查看的几篇好文章:
    1) 《The Qi Wireless Power Standard》,由Vagnen和Toine主演
    ieeexplore.ieee.org/.../
    2) "移动设备的无线电源",作者:Eberhard Waffenschmidt
    ieeexplore.ieee.org/.../